零件号: TPS2121
现在我需要使用两个电源输入:一个是 12 伏、另一个是电池组。 充满电时、电压约为 14.1 伏;当功率下降并最终耗尽时、电压约为 11.5 伏。
我现在遇到的问题是、当 12V 电源切断并且系统切换到电池组电源时、会出现压降、导致后续控制卡断电并重新启动。
下面是一些相关的波形图。 我是否可以询问导致这种情况的原因以及有哪些改进方法? 此外、我注意到、在有关论坛上曾提出过有关问题、他们怀疑问题是由目前的限制引起的。 您能告诉我我我的情况是否也是由电流限制引起的?
这次采集了两个样本。 其中一个容易经常出现上述故障、而另一个偶尔出现故障。 对于后者、大部分时间会显示另一个示波器显示的波形、这可以确保不会出现过多的功率损耗。
在波形图中、黄色波形表示电池组的电压、蓝色波形表示 12V 电压、紫色波形表示输出电压。深蓝色波形表示输出电流值、未观察到明显的峰值。
最后一个图表描述了电源无法正常切换的情况、深蓝色波形代表当前值。
我非常期待您的解决方案。 谢谢你。