This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:有关多相降压保护机制的查询

Guru**** 2768225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601225/tps62873-q1-query-on-protection-mechanism-for-multi-phase-buck

器件型号: TPS62873-Q1

您好、

我们正在使用设计 SoM 模块  TDA4APE6 。 中的示例 VDD_CPU_AVS 电源轨中、我们使用的是 TPS62873Y1QWRXSRQ1 配置在中 三相降压 提高负载电流能力的布置。

我们有关于的查询 保护机制 一个 1。 外壳 其中一个相位 IC 出现故障或存在干焊问题 提供哪种保护?

具体来说:

  • 由于所有输出节点短接在一起、

  • 有任何问题吗 即反向电压或反馈保护 之间有何差异?

  • 如果一个相位未切换或无法正常工作、系统会如何运行?

请阐明针对此场景的保护特性和任何建议的设计注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesan:

    很抱歉、 由于节假日、回复延迟。

    如果其中一个器件无法工作、TPS62873-Q1 不提供故障信号。 但是、如果其中一个次级器件损坏或关断、则灌电流将分配给其他器件、并且它将导致其他器件进入电流限制保护状态(可通过状态信号读取)。 如果主器件关断、则不会有输出、并且可以通过以下电路(例如看门狗或监控器)识别。  

    此致、

    Tanvee