Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS62873-Q1
您好、
我们正在使用设计 SoM 模块 TDA4APE6 。 中的示例 VDD_CPU_AVS 电源轨中、我们使用的是 TPS62873Y1QWRXSRQ1 配置在中 三相降压 提高负载电流能力的布置。
我们有关于的查询 保护机制 一个 1。 外壳 其中一个相位 IC 出现故障或存在干焊问题 提供哪种保护?
具体来说:
-
由于所有输出节点短接在一起、
-
有任何问题吗 即反向电压或反馈保护 之间有何差异?
-
如果一个相位未切换或无法正常工作、系统会如何运行?
请阐明针对此场景的保护特性和任何建议的设计注意事项