This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:CTR 电容与复位延时时间公式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600922/tps3899-ctr-cap-vs-reset-time-delay-formula

器件型号: TPS3899

尊敬的专家:

如果我们对等距施加 10nF 电压、为什么带有 10nF CRT 电容器的 EC 表中的 td 6.2ms 不匹配? 在 10nF 的电容下使用等效 2 时、td 将为 6.6626ms。  

 

 

image.png

 

image.png

BR、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    请遵循适合您的设计的公式。 EC 表值不正确、将在下一个修订版本中修复。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    明白。 客户在使用竞争对手时遇到问题、错误的精度延迟约为+/–30%(甚至不考虑电容的差异)、延迟时间可能为 40~80ms。  

    他们的设计要求在 40ms 内上电、因此延迟时间精度对他们很重要。 我们是否有 TPS3899 的 td 精度规格较差、或者您是否愿意提供其他器件来满足客户需求?  

    谢谢、

    Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    TD 容差的最小值和最大值可在数据表中找到。 TPS3899 应正常。 该器件具有非常高的计时精度。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    DS 看起来仅显示了 td not cap 和 td-sense no cap min 和 Max 条件、但客户会如何使用外部 CT 和 CTR 电容器?  

    BR、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    我们收到了您的 问题、Jesse 会尽快回复您。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    您有任何新的更新吗?  

    BR、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    根据我的理解、您正在尝试使用 CTR 和 CTS 电容器计算时序条件。 这是正确的吗?

    如果是、则可以使用公式 6 和 7 来执行此操作(粘贴在下面)

    请记住、在这些计算过程中还需要考虑电容器的精度、因为它们会影响最终的延时时间。 例如、如果 1uF 电容器的精度为 1%、则应使用 0.99uF 和 1.01uF 分别作为公式 6 和 7 中这些计算的最小值/最大值。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

     RCT 的 EC 表仅显示典型值。 我们是否有其最大规格?

    顺便说一句,它可能与我们的问题无关,但 td(无上限)只显示典型值和最大值,但没有最小值。 我们是否有最低规格?  

    BR、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    我认为我们将拥有数据表之外的更多数据。

    此致、

    Andrew Li