This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:指令"BQ40Z50-0x23 ManufacturerData ()"

Guru**** 2770055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600429/bq40z50-the-instruction-bq40z50-0x23-manufacturerdata

部件号: BQ40Z50

尊敬的

  根据以下典型应用原理图进行设计时、由于电池端子上的输出为 0.54V、客户端器件会在与电池通信期间错误地识别高电平信号(异常逻辑低电平,竞争芯片仅测量 0.4V)。
因此、我们公司计划在设计阶段移除电阻器 R24 和 R26(如图所示)、以满足与主单元的通信要求。 另请询问、除了静态电阻方面之外、是否可能存在任何其他潜在影响、以及此设计方法是否可以接受。

1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    此问题已分配、将尽快进行审核。

    *由于节假日,回复时间可能比平时长,我们正在 努力 回答所有问题。

    谢谢您、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    电阻器的目的还是防止噪声因信号从一端反弹回到另一端而反射。 当电缆长度非常长时、这通常更重要。 但是、如果这些电阻器的用途是反射、则预计需要在总线的另一端(例如其他外设或控制器)安装类似的电阻器 。

    您的客户是否尝试更改上拉电阻、看看是否有所不同?

    -米格尔