This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关于 BQ40Z50 通信线路上的通信电阻器修改

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599951/bq40z50-regarding-the-modification-of-communication-resistors-on-the-communication-line-of-the-bq40z50

部件号: BQ40Z50

您好、

如以下两个图所示、这些分别是 BQ40Z50-DS 文档和 EVM 文档的原理图。 根据数据表、通信线路上电阻器的用途是提供 ESD 保护。 目前、在与主系统通信期间、逻辑低电平电压过高时会发生异常问题。 因此、我们计划从 EVM 文档中的典型应用原理图中移除 R24 和 R26、或将其替换为 10R 电阻器(同时在外侧保留两个 100R 电阻器 R25 和 R27)。 我想知道这一变化是否会产生任何影响。 从设计角度来看、除 ESD 保护外、是否存在任何其他风险? 会影响电路的可靠性吗? 我们需要您的确认和回复。 谢谢你。  

                                  BQ40Z50-DS

image.png

                                  BQ40Z50-EVM

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    此问题已分配、将尽快进行审核。

    *由于节假日,回复时间可能比平时长,我们正在努力回答所有问题。

    谢谢您、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongyu、

    电阻器的目的还是防止噪声因信号从一端反弹回到另一端而反射。 当电缆长度非常长时、这通常更重要。 但是、如果这些电阻器的用途是反射、则预计需要在总线的另一端(例如其他外设或控制器)安装类似的电阻器 。

    -米格尔