This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:USB OTG VBUS 开关替代产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811, TPS2553, TUSB320, TPD4S214, TPS25751, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593923/tps2553-usb-otg-vbus-switch-alternative

器件型号: TPS2553
主题中讨论的其他器件: TUSB320TPD4S214、TPS25751、TPS22810、TPS22811

嗨、

我想在电路板上实现 USB 2.0 OTG。 处理器是 i.mx93、我使用 USB Type-C 连接器实现与 i.MX93 USB PHY 的双角色连接。

我希望使用 TPS2553 开关、其中的 VBUS 线路看起来像这样(快速隔离):

其中 FPGA 使用 TUSB320 IC 指示使用哪个角色、开关的 ILIM 设置为 500mA 附近(对于 USB2.0)。  

非常类似于“USB Type-C 和电力输送应用和要求初探“中的图 5

image.png

但现在我可能会出现这样的情况:当我在角色之间切换时、电缆上的 VBUS 上的电压可以为 10V、它将超过开关的 AMR(输出 AMR 高达+6V) 。

我找到了这个部分:TPD4S214

看起来很合适、但它只采用了我无法使用的 WCSP 封装。

是否有任何替代开关与其他封装(非 WCSP 或 DCBGA)一起用于我的应用?

或者、我可能感到困惑、我当前的实施没有任何问题、我不应该担心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我认为  上面的方框图可以正常使用、但正如您提到的、如果超过绝对最大额定值、则无法使用开关 (TPS2553 的最大值为 7V)。 对于  TPD4S214 替代产品、相关团队可以对此进行评论、因为我们不支持这些器件。 请具体提交该器件的另一个 E2E。  

    谢谢、

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我的顾虑是真的吗? 使用 OTG 时、VBUS 上可能具有 10V 的电压?

    我仅针对一个示例应用提到了 TPD4S214。

    TPS2553 是否有符合我要求的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是、过压是一个有效问题。 但是、我无法确定系统中的某个器件是否会导致电压尖峰;如果您测试了系统并发现系统发生了电压尖峰、那么是的、您需要保护负载开关或选择额定值更高的器件。 负载/测试的类型和输入/输出电容都是需要考虑的要点。 也可以选择使用二极管来钳制输出。  

    在图中、USB 连接器是输入、处理器是输出;在您的情况下、两者都在输出上。 USB 电源开关的最大电压为 6.5V、作为实现最高电压能力的绝对最大额定值为 7V。  

    负载开关产品系列具有额定值更高的器件。 您可以在以下链接中浏览选项。 这两种封装选项不适用于这些器件。  

    负载开关产品选择|德州仪器 TI.com

    谢谢、

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我有点不清楚,我会试着再解释一下。

    从 slvaf82b — 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护第 8.2 章:

    对于我的应用、我使用 tusb320 将 type-c 转换为 OTG。 对于我使用的器件、我使用比较器来确定进入处理器 USB PHY 的 VBUS 检测。 如果是主机、则为 USB 设备提供 5V 电压。 为此、需要使用由 TUSB320 ID 引脚控制的负载开关。

    对于我将 USB 从 PC 插入电路板的情况、我可以得到感应振铃、在我的情况下可能导致高达 10V 的电压、这会损坏 tps2553、因为它会通过 AMR。

    现在我看到没有会钳制如此低电压的 TVS 二极管、因此我问是否有一个负载开关符合我的要求、但它不采用 WLCSP 封装(我在产品选型中没有找到任何,似乎所有符合我要求的产品都采用该封装)。

    我虽然关于 tps25751 但它似乎对我来说是大材小用,这肯定是一个简化的东西。

    我的另一种方法是制作分立式负载开关、或使用比较器进行简单的 OV 检测、并在 VBUS 高于 7V 时将其拉至零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我正在处理这个问题、并将返回给您。

    谢谢、

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉耽误你的时间。  

    我们有一些负载开关提供输入过压保护、但不提供输出保护。 器件的输入和输出引脚必须具有更高的额定电压。 电源开关的最大额定值通常为~7V。  

    TPS22810 和 TPS22811 是负载开关(并非专为 USB 应用而设计)、其输入和输出的绝对最大值为~20V。 这是否适用于您的系统?  

    谢谢、

    Rishika Patel