This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM828302:TPSM828302 没有正确的输出

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600252/tpsm828302-no-proper-output-from-tpsm828302

器件型号: TPSM828302

您好、

我们在电路板中使用 TPSM828302ARDSR 从 5V 电压生成 3.3V 电压。

在上电时、我们无法从模块获得正确的输出电压。 输出测量万用表中的 1.3V。

在探测 DSO 中的输出时、我们观察到 100Hz 波形。

在大约 5-10 秒后、模块输出稳定的 3.3V。

我附上了原理图和输出波形。

请告诉我们此类行为的可能原因。 Waveform.jpgCircuit.JPG

此致

Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanna:

    感谢使用 E2E。

    一般来说、原理图看起来没有问题。 我认为 C25 没有填充、对吗?

    您是否看到了加载或不加载时的故障行为?

    您能提供布局文件 以供审核吗?

    此致、
    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEPP:

    未组装 C25。 随附了模块 PCB 布局的屏幕截图。

    故障与负载有关。 我们在 PCB 中没有断开负载的选项。

    此致

    Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasanna:

    新年快乐!

    感谢您提供其他数据。  

    板使用了多少层? C20 GND 上的 4 个过孔与器件引脚 GND 上的 3 个过孔之间的连接如何?  

    请尝试使用 453kΩ 和 100kΩ 连接反馈分压器。

    此致、
    SEPP