This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ41Z90, BQ41Z50, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1594690/bq34z100-r2-bq34z100-r2

部件号: BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ41Z90BQ41Z50BQ34Z100

BOM dia, espero que esta mensagem encontre todos bem.

Estou trabalhando em novo projeto on de estudo o o uso circuito integrido BQ34Z100-R2 para estimir a vida impedância de UMA bateria medindindado sua parâmetros interna e útil ó n de carga。 No entanto, após analisar a Folha de Dados e algumas informações no site da TI, alguns detalhes ficaram confusos para mim。

Poderia me ajudar a esclarecer as seguintes questões

1 — é possível é trabalhar com baterias de chumbo-ácido ?

2 — é possível aplicá ó n-lo a um baterias de at é 500ah? Se sim, qual a faixa de alcançar ó que Posso precisão ó n em correntes na ordem de dezenas e centenas?

3 - Sei que o BQ34z100-R2 pode ser aplicado diretamente a um Banco de útil ó baterias em s é rie, conforme descripto na Folha de Dados, mas a proposta do projeto é plicar um ci a cada bateria indivialmente para estimir a vida várias ó n de cada UMA。 Essa possível é aplicação?

Agradeço ó nesipadamente a sua atenção ó n.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、我希望这条信息能让大家都满意。

    我正在研究一个新工程、其中我将研究 BQ34Z100-R2 IC 的使用情况、通过测量其内部阻抗和负载参数来估算电池的寿命质量。 然而、在分析数据表和 TI 网站上的一些信息后、一些细节变得令我困惑。

    您能帮助我澄清以下问题吗?

    1 — 是否可以使用铅酸电池?

    2 — 是否可以将其应用到不超过 500Ah 的蓄电池组? 如果是、几十和几百个电流的精度范围是多少?

    3 — 我知道 BQ34z100-R2 可以直接连接到一组串联的电池、如数据表中所述、但项目建议是对每个电池应用 IC 来单独估算每个电池的寿命质量。 此应用是否可以实现?

    提前感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队成员审核。 同时、请附上与该工程关联的.gg/.log/数据文件、以便为分配到此 e2e 的工程师提供帮助。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 是的

    2) 是的,它会为此工作,这是很难说你会达到什么水平的准确度,但我已经处理了这样的大型包装。

    3) 你想在每个电芯上串联一个电量计?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:
    是的。 例如、在采用四节 12V 电池的 48V 电池组中、每个电池组上都有一个 IC 来估算其各自的寿命。

    这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    说明 12V 电池是单个 12V LFP 电芯吗? 或者 12V LFP 电池包中是否有多个电芯? (然后,将 12V 电池包串联在一起以形成 48V、但总体而言、48V 电池包中有 4 节以上的电池)

    您能否分享电池数据表?

    您的答案将决定我的建议解决方案。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    这些是由 4 节电池组成的 12V 电压、因此将其中 4 组串联以获得 48V 电压。

    但最终的目标只是平衡 4 组之间的相互,而不是所有的单元。

    下面我留下一个将使用的模型的数据表,以及它们将如何成为 assembled.e2e.ti.com/.../3660.MANUAL_5F00_TECNICO_5F00_MOURA_5F00_NOBREAK_5F00_VENTILADA.pdf 的图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    非常感谢您分享电池数据表。 这更有意义。

    从技术上讲、从我们的角度来看、这是一个 4 芯串联电池组、其中 4 个将串联组成 16 芯串联电池组。 以下是建议的解决办法、顺序不是特别的。  

    所以、问题是您能否拆分成 4 芯串联电池组、以攻入每个电池组。 如果你能解决 1 和 2 是最好的,如果你不能 3 和 4。

    1) BQ41Z90、如果您可以对每个电芯进行分接、BQ41Z90 可以对 16 个电芯进行测量和电芯均衡、这可能是最佳解决方案。 唯一的问题是该器件与开发、因此它取决于项目时间线。

    2) BQ41Z50、如果您可以接入 4 芯串联电池包中的每个电芯、但希望它们单独受到监控、则作为替代解决方案。 您可以在每个 4 节串联电池包上放置一个 BQ41Z50。 该器件可用于测量和监控 4 节电池。 然后、使用 MCU  将来自每个电量计的数据转换为单个 soc 值。

    3) 在每个电池组上使用 BQ34z100 来估算 soc、然后使用 MCU 将每个电量计中的数据转换为单个 soc 值。

    4) 使用单个 BQ34z100 对所有 4 个 4S 电池组进行电量监测。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    由于组件已密封、因此无法访问每个电芯。 因此、我建议与我的团队合作是您提供的第三个选项。

    3) 在每个电池包上使用 BQ34z100 来估算 soc、然后使用 MCU 将每个电量计中的数据转换为单个 soc 值。

    您是否有一个图表来说明此连接将如何进行分享?

    或者、如果有另一个成本更低的 TI 芯片可以用来完成同样的工作、则有必要进行如下测量:

    每节电池的绝对 IR、每节电池的实际容量、SOC 和 SoH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以遵循每个电池的 EVM 原理图、然后将每个电池串联放置。 我可以查看一个原理图、一旦使用这个原理图、

    遗憾的是、这是唯一一款可用于此应用的器件。 检查 BQ34z100 的成本是否低于 R2 或 G1、硬件是否相同、您可以通过刷写固件升级到 G1 或 R2。

    此致、

    Diego  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、
    我们观察到了  bq34z100-R2 上的 REST 位在看似随机的时间置为有效 、有时在几分钟后、有时在几十分钟或几小时后、在某些情况下根本不是、即使电池组电流持续低于配置的值  退出当前  没有主动充电或放电;电压和电流经过适当校准、但由于  自放电和小的隐藏负载未通过分流器完全测量 、REST 不会始终断言、使 RELAX 和 OCV 校正不可预测 — 请阐明  确切的内部条件和限定符  (例如瞬时电流与平均电流的关系,去抖或自适应计时器,短暂电流尖峰的灵敏度,电压漂移,温度稳定性或内部测量仪表活动)、在其他有效的低电流条件下、可能会延迟或复位静置检测。
    我们希望在自行车处于关闭状态时每 10 分钟更新一次 OCV。 这有点紧急。
    请尽快答复。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否提供此日志文件和.gg 文件?

    这如何影响电量监测性能?

    当电量监测计检测到电池处于很宽松的状态时、将进行 OCV 测量、有比静止电流阈值更多的条件。  

    当自行车处于关闭状态时、我们希望每 10 分钟进行一次 OCV 更新。 这有点紧急。

    这是不必要的、仅当电池电压稳定并从负载的压降中恢复时、电池的电压才应与 soc %相关。  满足这些条件后、监测计将进行 OCV 测量。 从该点开始、电池 soc 在 10 分钟内不会改变、除非发生放电。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    在我的系统中、有两个负载:一个负载流经电量监测计分流器、另一个负载绕过分流器、因此电量监测计不会进行测量。

    我面临的问题如下:在连续充电和放电运行期间、SOC 在预期电压下达到 0%和 100%。 然而、当自行车在不充电或放电的情况下长时间保持空闲状态时、SOC 不会在预期电压下达到 0%。 因此、在后续周期中、SOC 端点 (0%和 100%) 变得不可预测。 在某些情况下、提前达到 100%、或者根本不达到 100%。

    为了解决该行为、需要更新 OCV。 但是、OCV 更新需要很长时间、或者在某些情况下不会发生。

    我的问题是:为了解决这个问题、建议从控制器向电量监测计 IC 发出复位命令以强制进行 OCV 更新吗? 由于复位会根据测量的电压重新对齐 SOC、这是否是推荐的方法?

    此致、
    Saran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我的系统中、有两个负载:一个负载流经电量监测计分流器、另一个负载绕过分流器、因此不由电量监测计进行测量。

    为什么第二个负载会绕过分流器? 电量监测计应测量进出电池的所有电流。

    我面临的问题如下:在持续充电和放电操作期间、SOC 在预期电压下达到 0%和 100%。 然而、当自行车在不充电或放电的情况下长时间保持空闲状态时、SOC 不会在预期电压下达到 0%。 因此、在后续周期中、SOC 端点 (0%和 100%) 变得不可预测。 在某些情况下、过早达到 100%、或者根本无法达到 100%。

    终止电压设置为什么? 您是否有此日志文件?

    我的问题是:为了解决这个问题、是否建议从控制器向电量监测计 IC 发出复位命令来强制进行 OCV 更新? 由于复位会根据测量的电压重新对齐 SOC、这是否是推荐的方法?

    给我一个日志和你的.gg 和我可以提出建议. 我理解你的理论,但它可能没有必要。  

    此致、

    Diego