This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:查看 shchmatic

Guru**** 2811965 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602750/lmr51450-review-shchmatic

器件型号: LMR51450

您好的团队、

您可以帮助查看 LMR51450 原理图吗? 谢谢  

27V 至 5.1V / 5A  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    感谢您的查询!

    我们将通过 EOD IST 返回给您。

    新年快乐!

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    以下是对原理图的一些注释:

    1) PGND 的引脚编号在原理图上标记错误,请更正它,它是引脚 13。

    2) 反馈网络和 L 是根据原理图中给出的 500kHz 频率下 Vout = 5V 的典型值获取的、因此电路将保持稳定:

    对于 Vout=5.1V、RFBB=19.1K Ω、RFBT=(5.1-0.8)*(19.1K)/(0.8)= 102.6K Ω。

    3) 输出电容器和输入电容器使用 XR7/XR5、以尽可能减小电容器的降额。

    4) 选择 Rt 为~494kHz。

    在随附的 QuickStart 计算器中、输入和输出电容器采用 50%降额:

    e2e.ti.com/.../LMR51450_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Tool_5F00_Rev1.0-_2800_2_2900_.xlsm

    其余的原理图看起来没问题。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    电感器规格是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    您能否验证电感器的器件型号、是 JRPI 0530 或 JRPI 0503. M-4R7M?

    我找不到 JRPI0530M-4R7M 的数据表、您能发送吗?

    我找到了 JRPI0503M-4R7M 的数据表、随附以下文档:

    e2e.ti.com/.../p_5F00_230328_5F00_04024.pdf

    电感为 4.7uH、Isat=6A、非常接近满载时的峰值电流;

    I_pk=(I_avg)+(0.5)*[(VI-Vo)*Vo]/[L*Fsw*VI]= 5 +(0.5)*[(27-5.1)*(5.1)]/[(4.7u)*(0.494M)*(27)]= 5.89A

    如果考虑使用与直流电流相关的电感、则电感会降至约 3.9uH。

    那么 I_pk = 6.07A、这会进入饱和状态、因此最好采用具有更大 Isat 的电感器、至少大约为 7.5A。

    为了留出一定的裕度、建议取 Isat 至少是满载电流的 1.5 倍。

    您能否确认电感器器件型号? (上述说明考虑的是 JRPI 0503M - 4R7。)

    谢谢。此致、

    南迪。