This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:lm51561 输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602822/lm51561-lm51561-output

器件型号: LM51561

您好、
我正在开发一个输出为 160V 3 安培的电源模块。 输入电压为 48VDC。 是否可以使用 LM51561 并将电压升压至 160VDC? 此转换器是否支持这么大的电流? 如数据表中所示、如果我提供 50V 的输入、则输入高达 60VDC、输出为 300VDC。使用此 IC 是否可以获得 160VDC 输出? 请让我知道您的建议如何处理此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejendra:

    可以计算出电感器电流约为 10A、我认为这是合理的。

    请考虑使用肖特基二极管作为升压二极管。

    此致、

    Feng