Other Parts Discussed in Thread: LM51561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM51561
您好、
我正在开发一个输出为 160V 3 安培的电源模块。 输入电压为 48VDC。 是否可以使用 LM51561 并将电压升压至 160VDC? 此转换器是否支持这么大的电流? 如数据表中所示、如果我提供 50V 的输入、则输入高达 60VDC、输出为 300VDC。使用此 IC 是否可以获得 160VDC 输出? 请让我知道您的建议如何处理此问题。
谢谢你。