This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:效率查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601631/tps563201-efficiency-inquiry

器件型号: TPS563201

您好:

我正在评估使用 TPS563201 器件和 3.3 µH (参考 L9)输出电感器的降压转换器设计。 在 12V 输入电压、3.3V 输出电压和 30mA 输出电流下、测量效率约为 68%。  

您能否就可能的改进提出建议? 我考虑 按照数据表中的建议将电感器更改为 2.2 µH;但是、由于最小值和典型值都列为 2.2 µH 、因此我需要担心容差以及元件是否能够可靠运行。

我的设计和电感器的额定值附在下面:


感谢您的指导。

此致、

IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    您能否刷新图像?

    谢谢、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Usha:  


    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    原理图似乎没有问题。

    数据表测量结果显示对于 12V-3.3V、L=2.2uH、30mA 负载的效率大于 80%。

    请检查测量结果、确保使用万用表在输出电容后立即测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  
    我使用的是您提供的万用表、但 效率低于规定值(如上所述,效率约为 68%)。
    谢谢、Ido

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    请对 VIN、输入电流和 VOUT 使用工作台 DMM(6 1/2 位万用表)。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Usha:
    我使用了您提供的工作台 DMM、但我没有得到提到的效率。 您能帮帮吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    我已在 EVM 中将以下 BOM 设置为 3.3V 进行测量、

    我观察到效率为预期的 85.86%:

    VIN:11.99904V


    VIN 电流:10.8696mA


    Vout:3.40478V



    VOUT 电流:32.8911mA



    效率 (%)=(Vout*Iout)/(Vin*Iin) x 100 = 85.86%

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Usha:
    谢谢、我使用另一个电感器检查了降压稳压器、效率如前所述。  
    谢谢、Ido