This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6286A06:电感器选择

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6286A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602592/tps6286a06-inductor-selection

器件型号: TPS6286A06

尊敬的专家:

新年快乐,希望你做得很好!

TPS6286A06 设计中是否仅使用 0.47uH 电感器选项? 客户想知道他们是否可以在 TPS6286A06 原理图中使用 0.1uH 电感器? 以下是 0.1uH 电感器规格。 非常感谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    建议在器件 TPS6286A06 的 D/S 中使用的电感器为 470nH。  

    下面是一些问题、以便更好地理解。

    1.您能告诉我终端设备及其应用吗?

    2.您能提供原理图吗?  

    3.您还能告诉我为什么客户更喜欢使用 0.1uH 电感器吗? 它是由于尺寸或任何其他具体原因造成的?

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika:

    请参阅我的输入、如下所示:

    • 终端设备为手持摄像头。 如下图所示。 它们使用 TPS6286A06 为 MCU 内核供电。

    • 目前没有原理图。 只是想验证它们是否可以使用 0.1uH 电感器。
    • 是的。 由于空间限制、它们希望使用 0.1uH 电感器。

    根据我的理解、0.1uH 电感器会导致更大的电感器电流纹波并降低环路稳定性、对吧?

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    是的、您的理解是正确的。 0.1uH 电感器会导致较大的电感器电流纹波、降低环路稳定性并影响效率。

    您能告诉我客户更喜欢在其应用中使用的电感器尺寸 (L x W x H) 吗?

    此致、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashika:

    以下是电感器信息:

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    不幸的是,我无法获得完整的 D/S 在线上提到的 P/N :HTTL25201B-R10MSR . 这是正确的器件型号吗?

    但是、经过进一步研究、Cyntec 提供了部件号 HTEL25201B MSR 类型

    www.cyntec.com/.../HTEL25201B-000 (A0).pdf

    这是他们打算使用的器件型号吗? 它具有与客户所需的尺寸相同、电感值为 0.47uH。 请查看此 D/S

    此致、

    Ashika.