Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS923654
主题中讨论的其他器件: TPS923655、 TPS92691
您好的团队、
您能给出 该规格的建议解决方案吗? 谢谢
IC 类型:降压/升压
LED 驱动器:恒定电流
输入电压:15-21V(5 个串联锂电池)
输出电压:20-26V(4 个 6V 大功率 LED 串联)
驱动电流:最大 3A
转换效率:>95%(10~50%负载也要求高效率)
PWM 调光:3%–100%无级调光(通过外部 MCU 进行调光)
保护功能:过流或短路保护、IC 过热保护
套餐:无限制
工作温度:–40~125°C、150°C 更好