This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923654:LED 解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603680/tps923654-led-solution

器件型号: TPS923654
主题中讨论的其他器件: TPS923655TPS92691

您好的团队、

您能给出 该规格的建议解决方案吗? 谢谢

IC 类型:降压/升压
LED 驱动器:恒定电流
输入电压:15-21V(5 个串联锂电池)
输出电压:20-26V(4 个 6V 大功率 LED 串联)
驱动电流:最大 3A
转换效率:>95%(10~50%负载也要求高效率)
PWM 调光:3%–100%无级调光(通过外部 MCU 进行调光)
保护功能:过流或短路保护、IC 过热保护
套餐:无限制
工作温度:–40~125°C、150°C 更好

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您联系我们! 如果需要释放器件、请查看 TPS92691。 (由于内部 FET 电流限制、TPS923655 采用降压/升压拓扑时不支持 15-21V 至 20-26V/3A)谢谢! 如果有任何与 TPS92691 相关的其他问题、请提交新主题、我们将会有专家为您提供帮助。

    BRS

    卢西亚