This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:NVM 存储?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602500/bq27220-nvm-storage

器件型号: BQ27220
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

CEDV 电量监测计的快速问题。 如果我们需要三个配置文件、那么电量监测计本身是否有足够的 NVM 存储空间来存储它们? 或者、配置文件通常存储在 MCU 上吗? 您知道配置文件需要多少空间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、并将在可能的情况下由应用工程师进行审核和跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDJ 您好:

    bq27220 在上电期间在其 ROM 中已硬编码了三个配置文件(配置文件 1、2 和 3)。 OTP 中有空间用于另外三个配置文件(配置文件 4、5 和 6)。 配置文件具有固定长度的保留存储器(54 字节)。

    TRM 部分中的示例

    BQstudio 配置文件内容的屏幕截图:

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前、我们建议主机端使用 gm.fs 文件对值进行编程  

    与 MCU 相比、使用内部 FG 有哪些优势? 这是否只是因为如果电量监测计断电、那么将其连接到 MCU 上会更安全? 在什么情况下电量监测计会断电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JDJ 您好:

    BQ27220 是基于 ROM 的电量监测计、这意味着没有闪存。 当 ROM 断电时、上电后写入的任何新值都将丢失、因此电量计将在上电时恢复到其默认值。 如果您在 MCU 上具有该 引脚、则可以保留这些值、以防意外关断。  

    如果电池电压下降过多、FG 可能会断电。 当然、这是一种应用特定场景、在这种场景中、用户可能对小型电池施加了较大的负载、因此电压下降速度比预期快。 如果电压下降过大、电量监测计可能会关断。 由于该电量监测计中没有保护(FET 栅极引脚)、因此应由用户的 MCU 来停止电池上的负载。

    -米格尔