This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:软启动时间设置说明

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601586/tps56c215-soft-start-time-setup-clarification

器件型号: TPS56C215
Thread 中讨论的其他器件: Tiger

您好、

根据数据表修订历史记录从 G 版本更改为 H、软启动时间从 1.045mS 更改为 1.2mS。 据我的理解、这是内部软启动规格。  

我看到 TPS56C215 webench 软启动时间的可编程范围为 1.2ms 至 10ms。
image.png

这是否意味着最短软启动时间为 1.2ms? 即使没有外部软启动电容器或任何外部电容器、也会导致 TSS 低于 1.2mS?

请帮助澄清,谢谢!

此致、

Tiger

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    因节假日而延误的道歉。 是、1.2ms 实际上是最短软启动时间。 您可以增加一个外部 SS 电容器。

    谢谢、

    ADM