Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ34Z100, BQ76942
器件型号: bq24620
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、 BQ76942
你(们)好
我正在设计一个 UPS 来提供 5V ~3A 电压、并将使用 4 节 LiFePO4 电池。 我目前正尝试选择 IC 以实现以下用途:充电、平衡和电量监测。 我确实将 BQ24620、BQ76942 和 BQ34Z100 确定为解决方案。 我想知道是否有任何替代产品、即使只有很少的配置或单个 IC 组合了这些特性、特别是对于我的化学配置和 4S 配置。 USB-C 和通用桶形插孔都用于电源。
如果您对产品设计有其他疑问、请告知我们、产品设计仍在进行中。
谢谢、
Michael