This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:采用 BQ24620、BQ34Z100 和 BQ76942 的 LiFePO4 UPS 设计

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620, BQ34Z100, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602176/bq24620-lifepo4-ups-design-with-bq24620-bq34z100-and-bq76942

器件型号: bq24620
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ76942

你(们)好

我正在设计一个 UPS 来提供 5V ~3A 电压、并将使用 4 节 LiFePO4 电池。 我目前正尝试选择 IC 以实现以下用途:充电、平衡和电量监测。 我确实将 BQ24620、BQ76942 和 BQ34Z100 确定为解决方案。 我想知道是否有任何替代产品、即使只有很少的配置或单个 IC 组合了这些特性、特别是对于我的化学配置和 4S 配置。 USB-C 和通用桶形插孔都用于电源。

如果您对产品设计有其他疑问、请告知我们、产品设计仍在进行中。

谢谢、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于电池充电器输入、典型输入电压是多少? 我看到您放置了 USB-C、您是否想要一款支持降压和升压模式的充电器?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们的团队已决定使用桶形插孔交流适配器、因此我们只需要一个 4 芯串联 (~15V) 的降压充电器。

    我想知道   BQ76942 和 BQ34Z100 是否冗余、因为 BQ76942 具有库仑计数功能、我计划在此电路板上安装一个 MCU。 我希望尽可能减少配置开销和 BOM 数量。

    谢谢您、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我想知道   、由于 BQ76942 具有库仑计数功能、因此 BQ76942 和 BQ34Z100 是否多余、我计划在此电路板上安装一个 MCU。 我希望尽可能减少配置开销和 BOM 数量。
    [/报价]

    我会将此问题重新分配给电量监测计团队、以便为您的问题提供支持。

    最好的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、单个 IC 中没有电量监测计+充电器+监测器器件。

    BQ34z100 不会对电芯进行平衡、因此该器件需要一个外部监测器才能正常运行。

    此致、

    Diego