This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:恒定电流控制问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1599140/tps92641-constant-current-control-issue

器件型号: TPS92641

尊敬的团队:

我的客户通过修改 TPS92641EVM 来评估 TPS92641 应用。
它们将 V_IADJ 从 0V 增大至 2V(对于 V_CS=0.2V、ILED=5A)。 当 ILED 超过 1A 左右时、导通时间会变为随机或振荡。 比之后、恒定电流控制也会错位。
请查看下面随附的应用规格和设置。

TPS92641 激光二极管 (Driver.xlsx) 

您能否支持我们了解导致此问题的原因?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koshi:  

    我们的专家会检查并在稍后回来给您。

    此致、

    Emma Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koshi

    除了 SW 电压、您是否可以测量电感器电流并共享波形? 您还可以测量 COP 电压并查看它是否稳定。

    您还能分享电感器的器件型号吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koshi

    由于没有回复、我现在将关闭此主题、如果有其他问题、请告诉我。

    谢谢。