Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS92641
尊敬的团队:
我的客户通过修改 TPS92641EVM 来评估 TPS92641 应用。
它们将 V_IADJ 从 0V 增大至 2V(对于 V_CS=0.2V、ILED=5A)。 当 ILED 超过 1A 左右时、导通时间会变为随机或振荡。 比之后、恒定电流控制也会错位。
请查看下面随附的应用规格和设置。
您能否支持我们了解导致此问题的原因?
此致、
二宫幸史