This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562231:关于 TPS562231 的反向电压容差

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603155/tps562231-regarding-reverse-voltage-tolerance-of-tps562231

器件型号: TPS562231

您好的团队、

我的客户正在考虑采用 TPS562231。 在评估期间、发现了以下问题。

在客户的评估板上、DC/DC 转换器的输入电压下降早于输出电压、导致在 VIN 引脚和 SW 引脚之间施加反向电压。 由于 TPS562231 在高‑Ω 侧 FET 上使用 N‑沟道 MOSFET、因此我认为反向电压通常是不可接受的。

  • TPS562231 数据表未‑任何反向 2 μ V 电压容差。 假设不允许反向电压是正确的吗?

  • 作为对策、我们考虑在 VIN 线路上添加一个反向‑μ A 电流‑Ω 阻断二极管、以防止电流从 SW 流回 VIN。 这是否是合适的解决方案?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen-San:

    感谢您的答复。

    如有必要、我可以通过私人消息提供客户电路板的原理图、因此请向我发送朋友的申请。

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    反向电压容差:

    您是对的。 TPS562231 不支持从 SW 到 VIN 的反向电压。 由于该器件使用 N 沟道 MOSFET 作为高侧开关、因此在 VIN 低于 SW 的情况下、会正向偏置内部结构并可能导致损坏。 由于数据表中未指定反向电压额定值、因此应假定不允许反向电压工作。

    建议的对策:
    在 VIN 线上添加反向电流阻断元件是一种适当的缓解措施。 串联二极管(或具有反向电流阻断功能的理想二极管/负载开关解决方案)可在输入以快于输出的速度崩溃时防止电流从输出/SW 节点流回 VIN。 选择二极管时、请考虑额外的压降和功率耗散、尤其是在负载电流较高时。

    附加说明:
    您可以使用 OVP FET bq24350 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 

    此致、
    Usha