Other Parts Discussed in Thread: TPS92201
器件型号: TPS92360
主题中讨论的其他器件: TPS92201
尊敬的团队:
我希望获得经验证的 LED 驱动器原理图、下面是原理图和详细信息。
这是原理图 1:

我正在使用此 LED JNJ-LEHG0113W120 (已附加数据表)。 它的最大值为 3.2V @ 700mA、因此根据数据表、我选择了 300m Ω 电阻器来应对 680mA 电流。 请检查这是否有效。
我还在使用另一个 LED JNJ-L-3036CW60C-85020D-SL-J2。 最大电阻为 1.4V @ 350mA、因此我选择了一个 600m Ω 电阻器来提供大约 340mA 电流。
同样是长话短说、我测试了此电路、这两个 LED 都保持亮起(亮度约为 60-70%)、当我将 CTRL 引脚接地或保持悬空时、这些 LED 会在连接到高电平时发光至全亮度。
我正在使用 3V3 电源。
以下是我使用的器件:
电容器: CL05A475MO5NUNC
电感器: FTC201210S4R7MBCA
电阻(300m Ω): HP05W3F300LT5E
电阻(600m Ω): CR0805FR600P05Z
铁氧体磁珠: BLM15PX121SN1D
二极管: NSR0240P2T5G
您能帮我解决问题吗?
此致、
Arnav