This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:直通模式

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602322/tps61033-pass-through-mode

器件型号: TPS61033
Thread 中讨论的其他器件: TPS61280

您好先生

请允许我知道 直通模式的主要功能  

如果 tps61033 的使能引脚已启用或禁用、则该功能仍然有效?

 

谢谢

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    很抱歉,因为假期,回复太晚了。 如果您希望器件在此条件下工作、EN 引脚需要连接到高逻辑电平。 有关此功能的更多详细信息、请参阅数据表的以下部分。 谢谢。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aurora

    你有什么建议吗?  在关机期间是否激活直通模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以考虑使用 TPS61280 系列。 该器件具有外部旁路引脚、因此您可以设置该引脚、以使器件即使 EN 为低电平、也能在直通模式下仍然工作。 顺便说一下、您或客户为什么需要此功能? 您的应用是什么?

    期待您的答复。 谢谢。

    Aurora