This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:功能说明

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032, LM5023, LM50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602028/lm5032-clarification-on-functionality

器件型号: LM5032
主题中讨论的其他器件: LM5023LM50

大家好、E2E 专家:

我相信图 19 描述了图 20 的屏幕截图、反之亦然。 「我知道,我想要你。 在低负载下、0.1A、图 20 和图 21 显示了 CH3 VCC 电压收敛到 10V、因为我们计算出的 AUX 电压高于(用于为 VCC 供电)。 但是、在高负载条件下、3.43A、在图 19 和 22 中、CH3 VCC 电压收敛至 15V。

这怎么可能?

VCC 达到 15V(我可以看到)的唯一可能方法是、如果启动 NFET 保持导通、这将通过 R3=10k Ω 拉取 Vin = 115V/230V、并通过 VCC 处的齐纳二极管钳位到 15V。 然而,这将是令人难以置信的浪费。 在 Vin=230VAC 的情况下、流经齐纳二极管的电流为 Iz =(sqrt (2)* 230V-15V)/10k Ω= 32.5mA。 这位于 LM5032 消耗的 0.75mA 之上。 因此、我们共有 33.25mA 通过 R3=10k Ω。 功耗将是一个令人难以置信的 P = I^2*R3 =(33.25mA)^2*10k Ω= 11W! 我知道为什么有必要短暂启动 LM5032、但在没有重大功率损耗的情况下无法持续驱动此 NFET。 如果其他因素(可能是 LM5032 内部的因素)正在生成 VCC = 15V、请与我分享它。 但我在数据表中未提到任何内容。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否分享您所指的图片? 查看 LM5032 数据表中的图 19 和图 22 后、这些似乎与您提供的说明不符。  

    此外、请澄清测试是否遇到任何问题、或者是否想了解 LM5032 HV 启动电路的工作情况。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我目前正在规划电路板并选择元件。 因此、我想了解一切工作原理、以便为我的应用选择理想的元件。 由于使用的变压器和输出电压与该参考设计不同、因此我需要了解这将如何影响元件选型。  

    以下是完整详细的查询:

    1. 数据表指出:“参考图 9、当将交流整流线电压施加到大容量储能电容器时;N 沟道耗尽模式 MOSFET 导通、并为 VCC 电容器提供充电电流。 当 VCC 引脚上的电压达到 12.5V 典型值时、将启用 PWM 控制器、软启动电路和栅极驱动器。“

    “达到 VCCON 阈值后、LM5023 VSD 开漏输出  在启动期间被上拉至 VCC、变为低电平。 这会在耗尽模式 MOSFET 上施加负栅源极电压、将其关断。“

    好的、合理的。

    2.图示为数据表第 9 页中描述每个引脚上电路的图形:

    我的第一个问题:引脚 VSD 处的电路如何将外部 NFET 栅极驱动为高电平、从而为初始 VCC 供电并为控制器供电? 这只是一个被拉至地的电流镜。 VCC 的任何位置都没有上拉电阻。 它只是不包括在上面的图片?

    3.他们继续使用 19V/65W 电源的参考设计来展示如何计算所有外设元件。 数据表第 20 页的示例原理图如下所示:

    本设计中的变压器是 Wurth 750313417。 查看数据表、它有 1 个初级绕组、3 个次级绕组和 1 个辅助绕组、比率为 66:11:6。 也就是说、如果变压器在次级侧切换为产生 19V 电压、则辅助电压将为 19V*6/11 = 10.4V。

    到目前为止、一切都很好。

    4.现在,查看数据表的第 28 页,它们显示了电路中不同节点电压的示波器屏幕截图:

    我相信图 19 描述了图 20 的屏幕截图、反之亦然。 「我知道,我想要你。 在低负载下、0.1A、图 20 和图 21 显示了 CH3 VCC 电压收敛到 10V、因为我们计算出的 AUX 电压高于(用于为 VCC 供电)。 但是、在高负载条件下、3.43A、在图 19 和 22 中、CH3 VCC 电压收敛至 15V。

    这怎么可能?

    VCC 达到 15V(我可以看到)的唯一可能方法是、如果启动 NFET 保持导通、这将通过 R3=10k Ω 拉取 Vin = 115V/230V、并通过 VCC 处的齐纳二极管钳位到 15V。 然而,这将是令人难以置信的浪费。 在 Vin=230VAC 的情况下、流经齐纳二极管的电流为 Iz =(sqrt (2)* 230V-15V)/10k Ω= 32.5mA。 这位于 LM5032 消耗的 0.75mA 之上。 因此、我们共有 33.25mA 通过 R3=10k Ω。 功耗将是一个令人难以置信的 P = I^2*R3 =(33.25mA)^2*10k Ω= 11W! 我知道为什么有必要短暂启动 LM5032、但在没有重大功率损耗的情况下无法持续驱动此 NFET。 如果其他因素(可能是 LM5032 内部的因素)正在生成 VCC = 15V、请与我分享它。 但我在数据表中未提到任何内容。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我明白了为什么我无法识别您所指的图像。

    您使用的是 LM50 23 、而不是 LM50 32 。 负责此器件型号的应用工程师将解决您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Somnath、

    我们对此有更新吗?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    在启动期间、Vout 最初为 0V、VCC 开始斜升、一旦达到其 VCC (ON) 阈值、Vout 开始调节、启动电路被禁用。 由于 Vout 正在进行调节并在辅助绕组上反射回来、从而为 VCC 电容器充电并根据 VA =(NAUX/Ns)*Vout = 6/11 *19V = 10.36V 保持所需的 VCC。

    但在轻负载条件下、如波形所示、VCC 约为 10V、但在满载条件下、VCC 接近 15V。 此 15V VCC 电压是辅助绕组中累积了额外的漏电能量导致的、因此会反映在 VCC 上和这种预期行为。

    此致  

    Govind