Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155
您好的团队、
客户正在考虑将 LM5156 用于 SEPIC 转换器、以便从 12V~48V 电压生成 24V/2A 电流。
他们下载了 LM5155_56_LM5155_SEPIC.xlsx Excel_Quickstart_Calculator_、但最大输入电源电压 Vsupply (max) 的输入框中的最大电压仅允许为 45V、这可能是 LM5155 的最大输入电压。 他们是否可以使用此工具将最大 48V 输入电压与 LM5156 SEPIC 设计搭配使用?
此致、
Hayashi