This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:带有 SEPIC LM5156 的 Calc 工具

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1604045/lm5156-calc-tool-with-lm5156-for-sepic

器件型号: LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好的团队、

客户正在考虑将 LM5156 用于 SEPIC 转换器、以便从 12V~48V 电压生成 24V/2A 电流。

他们下载了 LM5155_56_LM5155_SEPIC.xlsx Excel_Quickstart_Calculator_、但最大输入电源电压 Vsupply (max) 的输入框中的最大电压仅允许为 45V、这可能是 LM5155 的最大输入电压。 他们是否可以使用此工具将最大 48V 输入电压与 LM5156 SEPIC 设计搭配使用?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hideki Hayashi,

    它是只允许 48V 电压、还是仅在 48V 电压下获得 RED 电压? 如果它只变红、客户无法正常使用、因为它不会改变任何计算、但客户需要确保他为器件使用单独的输入电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallel Brigitte、

    输入框似乎刚刚变为红色、所以我继续、按原样使用它。 感谢您发送编修。

    并感谢林先生的支持。

    此致、
    M.Kabu



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Kabu:

    非常感谢您的更新。

    此致、
    Brigitte