This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620:TPSM843620:PCB 封装可制造性

Guru**** 2768245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1587998/tpsm843620-tpsm843620-pcb-footprint-manufacturability

器件型号: TPSM843620

SIT0015A 焊盘图案:焊盘 14 和 15 的外露金属之间的间隙为 0.12mm (4.724mil)。 您可以按如下方式计算间隙:1.385 -(2/2)-(0.53/2)= 0.12mm。

NSMD:由于周围有 0.05mm 的最小阻焊层开口、焊盘 14 和 15 之间的其余阻焊层滑块为 0.12 -(2 x 0.05)= 0.02mm (0.8mill)、这是不可制造的!!! 可制造的最小阻焊层滑块为 0.076mm (3mil)。

SMD:如果铜周围增加 0.05mm、使裸露的铜保持如建议焊盘图案中所示的相同、则铜与铜的间隙将为 0.02mm (0.8mil)、这是不可制造的!!! 不推荐用于不同网的垫!

请提供 TPSM843620SITR 的可制造推荐封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shady、

    我们将检查并返回。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shady、

    尽管 IPC 没有针对阻焊层规定特定的最低要求、但行业标准通常被认为是 4mil。

    小于该值的尺寸可能会导致 PCB 制造过程中出现挑战。

    因此、无论设计使用 NSMD 还是 SMD、都必须确保阻焊层间距超过 4mil。

    要解决此问题、建议将焊盘 15 电路板布局布线从 2mm x 1.65mm 修改为 1.8mm x 1.65mm、同时保持相同的中心点。

    该调整将使焊盘 14 和 15 之间的距离增加 0.1mm、从而解决 PCB 制造问题。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    最小封装焊盘 15 的相关尺寸为 1.96mm、因此推荐的 1.8mm 小于最小尺寸、我们的合同制造商会将其标记为设计问题、我们必须放弃并密切监控原型。  

    焊盘 14 与焊盘 1 和 13 之间仍然存在相同的可制造性问题。 您对此有何建议?

    封装图中缺少封装引脚/焊盘(非焊盘图案)14 的垂直尺寸。 请提供该尺寸的范围。

    是否会修改数据表中的建议焊盘图案以反映您的建议? 是否可以将此问题转发给焊盘图案设计人员、以便他们或许可以在发布推荐的焊盘图案之前添加 PCB 可制造性检查? 在封装设计层面添加检查可能会更好。 检查引脚间隙是否不必要地小于 0.2mm 可能就足够了。

    -阴暗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好... 有人在那里吗? 此问题未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shady、

    很抱歉耽误你的时间。 我们正在内部与设计团队一起研究。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shady、

    您能分享一下您的电子邮件 ID 吗、我会分享已经制造的 EVM 的 PCB 文件。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shady、

    是否有任何更新? 您能否分享您的电子邮件 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hitesh、

    我刚从度假回来... 我不知道如何分享我的电子邮件 ID、我不想在此回复。 我更改了 TI E2E 设置、允许所有人发送私人消息。 请尝试通过此处发送文件、或更改您的 E2E 设置以允许私人消息 传递、然后我会向您发送电子邮件。

    为什么不在此主题中发布文件、以便每个人都能立即找到答案?

    我将使用您分享的文件为原型创建封装、但最终需要一个可制造的修订版 TI 官方推荐封装。 在发布封装/封装之前、您是否能够传达我关于检查间隙是否不必要地小于 0.2mm 的建议?

    -阴暗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 PCB 文件。 何时会获得修改后的 TI 推荐封装尺寸图?

    PCB 文件中所做的操作不符合标准或先进的 PCB 制造指南、也不是可接受的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SIT0015A_5F00_4228472rD_5F00_NR_5F00_251222.pdf

    请考虑此文件。 我已请求设计团队更新此 IC 的修订版本。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 以下是您分享的文档的一些反馈:

    封装图:

    • 针脚 8 缺少水平尺寸。
    • 销 14 缺少垂直尺寸。

    建议的焊盘图案 — 阻焊层定义:
    从焊盘 14 和 8 到相邻焊盘的铜到铜间隙范围为 0.0875mm 至 0.0925mm、这将 PCB 外层 的最大*基础*铜重量限制在不超过 0.5oz。
    对于 0.5oz 基础铜、0.0875mm 实际上略小于所需的最小 0.089mm(通过高级 PCB 制造商购买)。 一家海外制造商要求 0.5oz 基铜至少具有 0.004 英寸或 0.1mm 的间隙。


    请尝试 在建议的封装中保持铜到铜的最小间隙至少为 0.004 英寸、最小阻焊层阻尼/滑动宽度为 0.003 英寸。

    -阴暗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、将与设计团队沟通以进行布局的最终修订、并将在官方网站上发布。 (这可能需要一些时间才能在网站上获得此更新和发布。

    - Hitesh