This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131 异常负电压输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603880/tps65131-tps65131-abnormal-negative-voltage-output

器件型号: TPS65131

SCH.pngneg.pngFBN.png

我根据官方的建议绘制了电路图。 通过 TPS65131 将电池或 VBUS5V 升压至±5V。  

应用贴片后、在实际测量时、正电压输出是正常的、但负电压输出始终波动。 因此、我测量了 FB 引脚和输出引脚上的电压、

我发现 VREF 和 FBP 的输出是正常的、但 FBP 的输出波动、导致负电压输出也异常。

由于在此测量过程中负电压输出端子上没有负载、因此我猜这可能是由于节能模式或类似的原因造成的。 因此、我连接了负载(两个运算放大器,工作电压为±5V)。

尽管负电压输出端子上的电压不再波动、但我测得负电压输出端子上的电压为–22V!!! 结果、我的运算放大器也被损坏... 请问问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压是多少、您能帮助在一个 pic 中同时捕获 SW、VOUT 和电感器电流以供审查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此测试中、VIN 表示 VBUS、即 DC5V(另一种现象描述:由 3.7V 电池供电时、电路板的正负输出通常预设为±5V、但 USB 电源无法正常工作)。

    SW 是否指 BSW 路径电流? 是不是需要在负载下进行测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、ran

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VBUS 5V、如果使用此电压、则会因升压、降压/升压拓扑和占空比限制而使 IC 工作异常 (5V 至+5V)。