This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:正在寻找适合我的应用的出色升压控制器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8235, TPS61376, DRV8215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603535/tps61378-q1-looking-for-the-best-boost-controller-for-my-application

器件型号: TPS61378-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8235TPS61376DRV8215

您好、

我必须为 4 节串联碱性电池充电、最高可达 12VDC、最大电流为 1.2A 因此输入电压大约为 4V 至 6V。 12V 输出将用于驱动有刷直流电机。 我可能会使用 DRV8235 或 DVR8215 连接到电机。 电动机只需每 15 分钟转动 10 秒钟左右、因此、理想情况下、我希望在不需要时关闭 12V 增压。 这样可以节省大量电池容量。 然而、我担心如果手动转动电机轴会发生什么情况、从而将电压施加回 DRV8235 中的 H 桥。 我知道 DRV8235 具有可保护自身免受再生电压影响的功能、但这是否假设 Vmotor 一直存在?? 我是否必须始终开启 12V 电源才能使保护功能正常工作? 如果我这样做、那么我需要以尽可能低的静态电流进行升压。 或者、我也可以关闭 12V 电源、并在不使用电机时使用其他方式来保护电机(例如,在不使用电机时将电机 Togethr 短路??)。  谢谢!!!    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    从您的应用中、可以参考以下几点:

    1、电动机工作时输入功率似乎不够,碱性电池只能输出几百毫安的电流,例如 500mA、  

    输入功率只有 6*0.5=3W、但输出为 12*1.2=14.4W、差距很大。

    12V 总线上需要一个大电容器来支持电压。

    2.关于再生电压,您能告诉电压是多少吗?

    我们必须保证器件在输出侧能够提供这样的电压。

    总之、我建议使用 TPS61376、它具有电池输入平均电流限制和真正关断以节省容量。

    此外、其最大输出电压为 25V、在再生电压方面会更安全。

    请仔细检查并告诉我您的反馈。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus。   感谢您回复我。 我对 1.2A 的估计可能过高。 让我进一步调查一下。   如果我对 DRV8215 或 DRV8235 有疑问、可以询问您、还是应该创建新主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您需要打开与 DRV 器件相关的新主题、因为它是另一个产品线。

    此致、

    Fergus