Other Parts Discussed in Thread: DRV8235, TPS61376, DRV8215
器件型号: TPS61378-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8235、 TPS61376、 DRV8215
您好、
我必须为 4 节串联碱性电池充电、最高可达 12VDC、最大电流为 1.2A 因此输入电压大约为 4V 至 6V。 12V 输出将用于驱动有刷直流电机。 我可能会使用 DRV8235 或 DVR8215 连接到电机。 电动机只需每 15 分钟转动 10 秒钟左右、因此、理想情况下、我希望在不需要时关闭 12V 增压。 这样可以节省大量电池容量。 然而、我担心如果手动转动电机轴会发生什么情况、从而将电压施加回 DRV8235 中的 H 桥。 我知道 DRV8235 具有可保护自身免受再生电压影响的功能、但这是否假设 Vmotor 一直存在?? 我是否必须始终开启 12V 电源才能使保护功能正常工作? 如果我这样做、那么我需要以尽可能低的静态电流进行升压。 或者、我也可以关闭 12V 电源、并在不使用电机时使用其他方式来保护电机(例如,在不使用电机时将电机 Togethr 短路??)。 谢谢!!!