This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:MacBook 无法为我们的产品充电

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601131/tps25751-macbook-is-unable-to-charge-our-product

器件型号: TPS25751

尊敬的团队:

MacBook 无法正常为扬声器充电。 只有在启动后首次连接到 MacBook 时,MacBook 才能为扬声器供电。 拔下 USB 并重新插入后、无法为扬声器充电。 这是我们使用的 JSON 文件

 

Best Regadrs!PD_IRQ_Priority_20250827_ufp_dfp.zip 

光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    由于节假日和新年、回复将出现延迟。 我们的主题专家会尽快回复您。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    对因节假日而延误的情况表示歉意。 我们正在尝试使用 MacBook 和 TPS25751EVM 重现此问题。 明天明天、达拉斯时间、我将给您带来成果。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    我无法通过 TPS25751 使用 JSON 文件使用 MacBook Pro Running Venture v13.4 重现此问题。 无论插拔多少次、设备都可以正常充电:

    我将接收端连接到 10 欧姆功率电阻器、并消耗~Ω 500mA。 您是否可能尝试消耗的电流超过 MacBook 的 USB-C 允许提供的电流? 通常、没有 Thunderbolt 等任何特殊功能、MacBook 可以提供 5V/MacBook 900mA 。 如果超过此值、则端口可能会进入复位模式以保护自身。

    枚举中是否有逻辑分析仪布线或示波器屏幕截图(最好是使用电流探头)?

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    第一次我通过 USB 将我的 MacBook 连接到我们的产品, MacBook 能够为产品充电,但当我插入并再次拔下 USB 时, MacBook 无法为 Nina 充电,并被判定为一个水槽

    未使用逻辑分析仪进行跟踪

    我今天对 JSON 文件进行了修改、并将再次测试

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光圈、

    我多次尝试拔下插头、没有任何问题、一切似乎都正常工作。 我想了解在故障情况下 TPS25751 会提供什么样的电流、即受电设备本身没有任何电流限制。 在 USB-MacBook 中、这通常在主机控制器端完成 (PD)、因此、如果由于某种原因、器件在第二个插头事件中消耗更多电流、那么问题可能会得到解决。

    您正在使用哪个版本的 OSX 进行测试?

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    非常感谢您花时间帮助我们进行验证。  

    今天,我们使用最新的 JSON 文档对它进行了 4 次测试,一次测试失败。 我们通过 USB-C 连接到 MacBook、并确定用作供电方的角色。 附加了最新的 JSON 文档


    此外、关于“SWSr"命令“命令和“SWSk"命令“命令的问题、我想问你一个问题。 使用“SWSr"或“或“SWSk"命令“命令后、我们发现拔下和拔下 USB 不会再次触发“插头插入或移除[3]“事件。 我们应该如何处理这个问题? 发送命令后、USB 插拔是否仍会触发中断事件?


    当前现象:打开一体机时、请在播放启动提示音之前插入电话。 确定受电方/供电方角色时可能会出现错误、将其判断为受电方。 我们将发送“SWsr"命令“命令以使其成为供电方并为我们的手机充电。 但是、当我们随后插入并拔下 USB 时、不会触发“插头插入或移除[3]“事件。 插入适配器不会为产品充电、但插入手机仍可以充电、而不会中断

    此致!

    光圈
    e2e.ti.com/.../2677.PD_5F00_20251229_5F00_1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光圈、

    感谢您提供的信息、这将有所帮助。 我可能有一个可供脱机提供的修复程序。 可以通过与您的 myTI 账户关联的电子邮件地址与您联系吗? 我在这里与固件团队合作、还在拔出事件期间查看该标志的确切行为(具体如何与受电方和供电方状态相关联)。

    此致、
    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    非常感谢您的帮助。 昨天我们进行了应力测试,仍然有一个很高的可能性, MacBook 将不会对我们的产品收费。 如果您需要更多信息、请随时与我联系

    请问您是否可以使用我昨天提供的最新 JSON 文件在 EVM 中重现问题?

    您可以通过以下电子邮件联系我:Iris.Zhao01@merry.com。tw

    此致!

    光圈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光圈、

    我通过电子邮件联系到了。

    此致、
    Tim