器件型号: LMR51450
LMR51450SDRRR 降压转换器的输出出现问题。 我将获得 7.5V 电压、而不是预期的 1.7V 电压。 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: LMR51450
LMR51450SDRRR 降压转换器的输出出现问题。 我将获得 7.5V 电压、而不是预期的 1.7V 电压。 

您好、Souish、
以下是必需值
VIN = 12V 至 28V(在 12V 和 28V 上测试了 I)
由于 RT 引脚保持悬空、Fsw = 500kHz
L= 8.2uH 26.4m Ω
C11 = 0.1uF
Ioad 应为 3A。 目前、我在无负载和 100mA 条件下进行了测试。
我测量了 fb 线的电压、 它应该是 0.8V 的、但我得到了 3.5V 的电压
您好 Muhammad、
以下是您可以执行的一些更改并检查其是否有效:
1) 将电感值减小至 2.8uH。
2) 将输出电容增加到 180uF 的降额值。
上述建议将在 QuickStart 计算器中为您提供~57 度的稳定相位裕度。
您可以输入相应的值、然后检查电路是否看起来不稳定。
我随附了填充的快速入门计算器以供您参考。
e2e.ti.com/.../LMR51450_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Tool_5F00_Vout-Disparity.xlsm
请实施上述更改并查看电路是否正常工作。
如果它仍然出现故障、我们可以进一步寻找原因。
谢谢。此致、
南迪。
您好 Muhammad、
您获得的 7.5V 输出似乎来自其他地方的短路或泄漏。
因为我已经在 EVM 上重新创建了 BOM、电压为 1.7V。
您是否可以执行以下测试:
1) 将 Vin 从 8V 减小到 0V、并以相同的方式检查 Vout 变化。
2) 检查 SW 到 BOOT、BOOT 到 SW、Vin 到 SW 和 SW 到 Vin 的阻抗。 (基本上双向)
3) 您的电路板上是否有其他电压调节器靠近此设备?
谢谢。此致、
南迪。