This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:LMR51450SDRRR 降压转换器输出错误 (7.5V 而不是 1.7V)

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1592181/lmr51450-lmr51450sdrrr-buck-converter-output-wrong-7-5-v-instead-of-1-7-v

器件型号: LMR51450

LMR51450SDRRR 降压转换器的输出出现问题。 我将获得 7.5V 电压、而不是预期的 1.7V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    您能否请说明运行条件:VIN、FSW 和负载电流?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    请也提供 C11 的值。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Souish、  
    以下是必需值

    VIN = 12V 至 28V(在 12V 和 28V 上测试了 I)
    由于 RT 引脚保持悬空、Fsw = 500kHz  
    L= 8.2uH  26.4m Ω  
    C11 = 0.1uF  
    Ioad 应为 3A。 目前、我在无负载和 100mA 条件下进行了测试。


    我测量了 fb 线的电压、 它应该是 0.8V 的、但我得到了 3.5V 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    以下是您可以执行的一些更改并检查其是否有效:

    1) 将电感值减小至 2.8uH。

    2) 将输出电容增加到 180uF 的降额值。

    上述建议将在 QuickStart 计算器中为您提供~57 度的稳定相位裕度。

    您可以输入相应的值、然后检查电路是否看起来不稳定。

    我随附了填充的快速入门计算器以供您参考。

    e2e.ti.com/.../LMR51450_5F00_Quick_5F00_Start_5F00_Tool_5F00_Vout-Disparity.xlsm

    请实施上述更改并查看电路是否正常工作。

    如果它仍然出现故障、我们可以进一步寻找原因。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish:

    我们将电感器更改为 2.8uH、并添加了 220uF 输出电容器、但未更改。 仍然有 7.5V 而不是 1.7V、反馈节点电压为 3.5V。 您能否在您的最终评估问题
    我还尝试使用了 2.2uH 和 3.3uH 电感器、仍然对输出没有影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、  

    我将在 EVM 上复制并测试您的 BOM。  

    谢谢。此致、

    南迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammed、  

    您能否发送以下波形:

    SW、VFB、Vout、BST-SW。

    对于 BST-SW、请使用差分探针、或者在未探测其他点时单独使用 BST-SW。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我能够 在 3A 负载下使用您的 BOM 在 EVM 上获得 1.7V 输出。

    28Vin、1.7Vout:

    12Vin、1.7Vout:

    请发送波形、以便我们可以进一步分析。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 SW、Vfb 和 Vout 附加为单个屏幕截图、  
    CH1#--> SW(几乎没有发生开关)

    CH2#--> Vfb

    CH3#--> Vout

    我没有差分探头、因此将示波器 GND 连接到 SW 并将输入连接到 BST。 这有两个屏幕截图。 进行放大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、  

    您能否通过将替换为新 IC 进行检查、看看是否重复了相同的行为?

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    您能检查电路板上的 SW 和 Boot 之间是否存在任何短路吗?

    您使用的 C11 额定电压是多少?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、  

    是否有任何更新?

    谢谢。此致、  

    南迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sourish,不幸的是,我们是在假期,因为圣诞节。 希望在星期一上能再回来联系您。  
    对于 C11、我们使用了 TDK 形式的 CGA2B3X7R1H104K050BB 电容器、额定电压为 100nF 50V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    没关系、我怀疑 Boot 和 SW 节点之间可能存在短路。

    请先在电路板上进行检查。

    感谢提供 C11 器件型号。

    愉快的假期!

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish:  
    我检查了 SW 和 Boot 之间的连接。 它不短。 DMM 显示正确的 0.5V 压降。 我将用新的更改 IC、然后再次进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    DMM 在 SW 和 Boot 之间显示的电阻是多少?

    谢谢。此致、

    南迪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 22M Ω  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    请查看即使使用新的 IC、此问题是否仍然存在。

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourish、我们更改了新板上的电感器。 还是运气不好,没有什么改变。 但我还是得到了 7.5V。 我怀疑 IC 设计本身存在一些问题。 您能否将此问题提交给您的团队?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    您获得的 7.5V 输出似乎来自其他地方的短路或泄漏。

    因为我已经在 EVM 上重新创建了 BOM、电压为 1.7V。

    您是否可以执行以下测试:

    1) 将 Vin 从 8V 减小到 0V、并以相同的方式检查 Vout 变化。

    2) 检查 SW 到 BOOT、BOOT 到 SW、Vin 到 SW 和 SW 到 Vin 的阻抗。 (基本上双向)

    3) 您的电路板上是否有其他电压调节器靠近此设备?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    是否对上述测试进行了更新?

    谢谢。此致、

    南迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 MCU 默认采用逻辑高电平引脚配置、负责阀的 8V 至 1.7V 切换的两个 MOSFET 均导通、导致 8V 转换器的输出通过二极管短接至 1.7V。  

    感谢 Sourish 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    很高兴能提供帮助!

    谢谢。此致、

    南迪。