This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:热敏电阻温度误差的测量/计算方法

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601843/bq76942-measurement-calculation-method-of-thermistor-temperature-error

器件型号: BQ76942

您好团队:

我的客户正在设计 BQ76942 电路。 TS1 和 TS3 将用于连接 semitec (103-JT)。

如何在客户设计中测量/计算热敏电阻温度误差?

以下数据来自数据表 (103-AT)。

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shotaro、

    热敏电阻的测量精度取决于多个变量(包括热敏电阻本身的精度/变化)、因此仅根据 IC 指定精度并不容易。  

    我们需要帮助的最佳工具是热敏电阻系数计算器、该计算器可用于特定的热敏电阻。 以下是 【常见问题解答】BQ76952:如何使用热敏电阻系数计算器工具配置 BQ769x2 的温度模型? -电源管理论坛 — 电源管理- 可能会有所帮助的 TI E2E 支持论坛。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    1. 我了解了如何 根据客户案例设置热敏电阻系数。
    2. 要在客户电路板上检查系统精度(热敏电阻误差+ ADC 误差)、您是否认为以下方法有效?
      1. 将客户的热敏电阻连接到 TS1 和 TS3
      2. 将 TS1 和 TS3 设置为无上拉配置并读取 ADC 值
      3. 比较理想电压值/表(与温度成正比)并读取 ADC 值
      4. 将 Δvoltage μ V 转换为理想值后的 Δtemperature μ V

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexis:

    何时可以回复?

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    这会变得复杂、因为该器件在计算温度时使用存储的上拉电阻测量值、还使用器件的芯片温度来调节引脚和 ADC 之间内部接线电阻的温度系数。

    另外、我认为、当您选择不上拉电阻时、ADC 可能会更改为使用内部 VREF 作为其基准、而不是 REG18 电压。

    所以,这些使得使用你的方法很困难,我认为它不会很好。

    请注意、该器件中包含的默认多项式不是其热敏电阻最优化的解决方案、我建议他们运行多项式计算器来获取新的多项式、然后利用该计算器检查性能。  在他们进行测试时、我还建议他们从 DASTATUS 子命令中捕获 TS1 和 TS3 Raw 计数。  如果使用我们的计算器获得的多项式性能不够好、我们可以使用这些原始计数来计算优化后的版本。

    谢谢、

    Terry