This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165DBVR 背光电源功能确认

Guru**** 2813555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603983/tps61165-tps61165dbvr-backlight-power-capability-confirmation

器件型号: TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS61500

您好:

我们在支持两种 LCD 型号的常见设计中使用 TPS61165DBVR 进行 LCD 背光控制:

  • 24V @ 420mA (10.8W)

  • 33V @ 480mA (15.84W)

两种型号均使用相同的背光电路进行控制。
在投入生产之前、我们要求:

  1. 检查所附的原理图

  2. 确认 TPS61165DBVR 可以支持上述电压/电流电平

  3. 验证最坏情况下的热裕度和功率裕度

请告知是否需要进行任何设计更改。

此致、
Jignesh Desai LCD_Backlight.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jignesh

    我们的专家明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jignesh 、

    由于这里的负载更大、因此需要考虑 OC 保护。 您可以 按照下面的说明检查最大输出电流。

    您还可以尝试使用  TPS61500 替代解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能帮助真实和建议下面?
    借助 12V 输入和 24V 输出、这能够驱动 420mA 的输出电流 (10.08W)。
    频率:1.2MHz、电感器:10 μ H、输入::12V、输出::24V
    高于该值的最大电流可以为 420mA、约为 10W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 eff = 90%、Iout-max、则 Iout-max 为 0.428A、而 PLs 请注意、这是典型数据、这意味着不考虑此处的频率、电感器、OCP 变化。 我建议使用 TPS1500 或更大的电感器、以使器件在远离 OCP 值的位置工作。