Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
器件型号: BQ34Z100-G1
您好、
BQ34Z100-G1 数据表的第 36 页提到:
>分压电阻器的底部支路应在 15 千欧到 25 千欧范围内
对于 240V 设置、该范围(假设底部支脚为 16.5k Ω)使得顶部支脚被安排在~5 莫姆斯的棒球场内。
这个高阻抗线路可能会导致在电量监测计 IC 的输入侧容易受到 EMI 影响、并影响 I2C 总线。
因此、我想知道是否可以在保持相同比例的同时降低底腿的电阻并按比例调整顶腿。 (例如 500k Ω 和 1.65k Ω)
提前感谢。