This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1:为什么分压电阻器网络的底部桥臂需要在 15k Ω 至 25k Ω 范围内?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601575/bq34z100-g1-bq34z100-g1-why-should-the-bottom-leg-of-the-divider-resistor-network-need-to-be-in-the-range-of-15-kohm-to-25-kohm

器件型号: BQ34Z100-G1

您好、  

BQ34Z100-G1 数据表的第 36 页提到:

>分压电阻器的底部支路应在 15 千欧到 25 千欧范围内

对于 240V 设置、该范围(假设底部支脚为 16.5k Ω)使得顶部支脚被安排在~5 莫姆斯的棒球场内。

这个高阻抗线路可能会导致在电量监测计 IC 的输入侧容易受到 EMI 影响、并影响 I2C 总线。  

因此、我想知道是否可以在保持相同比例的同时降低底腿的电阻并按比例调整顶腿。 (例如 500k Ω 和 1.65k Ω)

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只想补充一点、我无法明确 IC 的 BAT 端子可以灌入或提供的最大电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于这是一个假日周、回复将会延迟、但我们正在处理 e2e 队列。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用建议的范围。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我是否知道底腿必须在该特定范围内的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    出于确切的原因、我需要与设计/系统进行检查、但数据表和相关应用手册中说明了该范围。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您能否与设计团队联系、了解原因的确切原因以及有关 BAT 引脚灌电流容量的任何信息?

    谢谢、  

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、请给我一些时间来为您获取更多信息。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    您方面是否有任何更新?

    此致、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    使用此电阻范围对器件进行了表征和测试。 使用超出该范围的电阻器将由您自行承担风险。

    此致、

    Diego