This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:申请适用的 5W 无线电源发送器和放大器;接收器 EVM

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C, BQ500212A, BQ51013CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602945/bq51013b-request-for-suitable-5w-wireless-power-supply-transmitter-receiver-evm

器件型号: BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51013CBQ500212A、BQ500212AEVM-550、 BQ51013CEVM

尊敬的 TI 团队:

大家好。

我们正在寻找一个 无线电源解决方案 具有以下基本要求:

    • 输出电压/电流: 5V/1A (5W)

    • 应用: 一般/正常使用

    • 工作距离: 约为 5mm 至 50mm

  • 标准要求: 不需要使用 Qi 标准 (可接受非 Qi 解决方案)

我们请求您的支持 建议使用合适的评估模块 (EVM) 共模电压 无线电源发送器和接收器 符合上述规格的 TVS 二极管。

请推荐:

  • 合适 TX 和 RX EVM 器件型号

  • 任何参考设计或可用数据表

  • 工作频率和典型效率(如果适用)

您的指导将帮助我们继续进行评估和进一步开发。

期待您的宝贵支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    BQ51013C 是我们最新发布的无线 RX 器件、可订购 EVM 板。 我已在此处链接了 EVM 的产品页面: BQ51013CEVM 评估板| TI.com 。  

    TI.com 上也提供了该器件的数据表。  

    关于 TX 器件、所有 TI 无线充电器发送器都是 NRND(不建议在新设计中使用)、因为它们并非按照最新的 Qi 标准进行设计。 我最好的建议是 BQ500212A、该器件将与 BQ51013C 配合使用。 虽然它列为 NRND、但没有计划停产此 IC。 TI store 没有可订购无线发射器器件的 EVM。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是的 不需要 Qi 标准 我们的应用。 我们的要求仅是传输 5V/1A (5W) 无线供电。

    打开了 不需要任何通信 发送器 (TX) 和接收器 (RX) 之间。 我们只需要一个 简单的无线电源传输系统

    请建议合适的 TX 和 RX 器件型号 公式 全新无线电源设计 满足上述要求。

    期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、  

    我在上一次答复中提到的两个部分是在给定您列出的要求的情况下、我为您的无线电源设计推荐的用于 TX 和 RX 的 TI 器件。  

    此致、  

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Garrett

    我们对的地位有点困惑 BQ500212A
    它已标记 NRND(不建议在新设计中使用) 然而,也有人提到,有 当前没有 EOL 计划(生命周期结束) 此 IC。

    请确认是否 BQ500212A 可安全地用于新设计 、考虑长期可用性。

    下面列出了我们的关键要求、供您参考:

    • 输出功率: 5 瓦

    • 输出电压/电流: 5V/1A

    • 功率传输距离: 5mm 至 50mm

    • 用法: 通用电源

    • 符合 Qi 标准: 不是必需的

    • TX 和 RX 之间的通信:  不需要 Qi 标准

    • 要求: 仅进行简单的无线电源传输(共享电源)

    电感器 TX 和 RX IC  脱颖而出。


    我们的预计年产量约为 3k 至 5K 器件

    如果不建议将 BQ500212A 用于新设计、我们恳请您联系 建议适用的替代 TX 和 RX IC 或参考设计 器件的通用器件。

    期待您的指导和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我希望您做得好。

    您能否告知我们、Texas Instruments 能否提供 Altium 设计文件 用于以下评估模块?

    1. bq500212AEVM-550

    2. BQ51013CEVM

    具体而言、我们希望这两个 EVM 能够访问以下文件(如果可用):

    • Gerber 文件

    • 物料清单 (BOM)

    • 原理图文件

    • PCB 布局文件

    这些文件将非常有助于我们的内部评估和新设计的参考。

    请告诉我们这些信息是否可以分享,以及是否需要我们方面的任何手续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、  

    请在下面查看我的评论。  

    请确认是否 BQ500212A 可安全地用于新设计 、考虑到长期可用性。

    是的、在满足您列出的关键要求的情况下、BQ500212A 可用于新设计。 它仅标记为 NRND、因为它的设计不 符合最新的 Qi 标准、但您已声明您的设计不需要。 我想重申、目前没有计划让此产品停产。  

    我需要检查设计文件的可用性、并会返回给您评论。 有关 BQ51013CEVM 的信息、请参阅此处链接的 EVM 用户指南文档:BQ51013C 评估模块用户指南(修订版 A) 

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    我浏览了您的网站并查看了电源管理论坛。 在您与 Dick Stacey 先生的沟通中、提到了电源管理 IC Gerber 文件和设计文件都可用。

    请查看随附的与 Dick Stacey 先生讨论的相关参考的屏幕截图。

    您能提供这些 EVM 的布局和设计文件吗? 这将对我们的发展非常有帮助。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、  

    我已经确认、我有供系统 RX 侧分享的 BQ51013CEVM 设计文件。 请帮助提供您的电子邮件地址、我可以直接向您发送相关文件。 我还通过 E2E 向您发送了一个朋友申请、以防您希望通过私人消息而不是此公共主题提供您的电子邮件。  

    遗憾的是、我没有已停产的 BQ500212AEVM-550 的设计文件。 请了解您之前在此主题上引用的 E2E 帖子是 12 年前的、我们的系统中不再包含这些文件。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    请发送给我 BQ51013CEVM RX 设计文件。 此外、如果可用、请分享 BQ500212AEVM-550 数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shankar、  

    感谢您的答复。 我已 通过电子邮件提供 BQ500212AEVM-550 申请的 BQ51013CEVM 设计文件和 EVM 用户指南文档。  

    此致、

    Garrett