This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:添加 tps61291 时、电路板电流消耗变得更高

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602550/tps61291-adding-the-tps61291-the-board-current-consumption-becomes-higher

器件型号: TPS61291
主题中讨论的其他器件: TPS22918

嗨、亲爱的。

新年快乐!

我的产品是使用 1 节 3V Li-MnO2 电池的手持设备。 您知道控制电流消耗非常关键。

第一个版本的电路板使用 TPS22918 直接由 Li-MnO2 电池供电、但当电池电压低于 2.8V 时、屏幕可能很暗。 因此、我重新设计了新版本的电路板、只添加了 TPS61291、以延长正常工作时间。 简而言之、两个电路板版本的硬件差异是额外的 TPS61291。

相比两个版本电路板的功耗、新电路板的数量增加过多。

第一张图片是第一个版本的电路板、表明平均电流约为 385uA。

第二张图是新版本的电路板、表明平均电流约为 655uA、芯片目前在旁路模式下工作、更不用说在升压模式下增大。

仅添加   TPS61291 会使电流增加约  270uA。 我认为结果根据数据表不一致、或者不是我的预期结果。 是因为我的设计不正确吗? 您能帮助我降低电流消耗吗?

最后、我附上与芯片相关的原理图。

1.jpg

2.jpg

Snap1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EN 是否为高电平? 负载电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    我确保 EN 引脚设置为低电平以在旁路模式下工作、并且负载电流 偶尔为一些 mA、因为该器件处于睡眠模式并每 50ms 唤醒一次。

    此外,从第二张图片可以看出,波动几乎占据了 0mA   和 1mA 之间的整个空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    输入电压和输出电压是多少? 能否测试该器件二极管是否全部处于有效状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    如何使器件二极管全部处于活动状态?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    从 GND 到 VIN、从 GND 到 VOUT 的体 ESD。

    如果需要、请提交客户故障分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、亲爱的。

    我有一个 问题 、在为电路板供电时、芯片首先在旁路模式下工作、之后我将 EN 引脚电平从低电平更改为高电平。 芯片是否可以自动在升压模式下工作、也可以无缝更改为升压模式?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    芯片启动,在升压模式下无缝工作。