This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640EVM:将 TPS2640 应用于风扇应用时

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2640EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602324/tps2640evm-when-tps2640-is-applied-to-a-fan-application

器件型号: TPS2640EVM

您好的团队、

通常使用直流 (DC) 来执行过流测试。

但是、应用于风扇时、结果是否会有所不同?

因为电流波形将会是脉冲而不是纯直流。

客户使用 TPS2640EVM 进行测试。 请参阅随附的测试报告。

最大转速风扇锁 case_20251230.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TPS1640 检测峰值。 它不使用均值法。

    因此、当脉冲电流高于 ILIM 阈值时、它会根据配置(CB 或每个 MODE 引脚的电流限制)采取措施。

    您能否分享原理图以便更好地了解器件配置?

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    您能否探测输入电流而不是输出电流?

    只需要确保有多少电流流过电子保险丝。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还要探测/FLT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    请参阅随附的说明。

    。  e2e.ti.com/.../max-speed-fan-lock-case_5F00_20260112.xlsx