This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:输出电压下降、但 VAO 不会变为 5V

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1601605/ucc28070-output-voltage-drops-but-vao-does-not-go-to5v

器件型号: UCC28070

您好、

我们观察到、Vsense 电压降至 2.8V、但 Vao 限制为 1.4V(而不是 4 或 5V 饱和)。 VAO 连接到正常类型 2 EA (RC 和 C)。 IC UCC28070 是否可以在内部限制 VAO 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harey、

    由于节假日、我们的响应预计会延迟到新的一年(2026 年)之后。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harey:

    VAO 引脚上有一个 5V 齐纳钳位。 能否提供有关测试条件的更多详细信息?

    此致、

    Pritam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pritam:

     它钳位到 1.4V、因此与 5V 齐纳二极管无关。 请让我知道具体的细节,需要从我们的方面来了解问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harey:

    您能否检查系统中 VREF 是否为 6V?

    此外、请尝试使用具有 100uA CC 钳位的限流源表来检查内部齐纳二极管特性。 理想情况 下、电压环路饱和应在 VAO 上产生 5V 钳位条件。  

    如果齐纳二极管和 VREF 正常、请尝试通过外部源表来模拟 VSENSE、看看 VAO 是否饱和至 5V?

    另外、当您表示其饱和至 1.4V 时、您能否在此事件中共享输出电压、VAO、IMO、IL 波形。

    此致、

    Pritam