Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
器件型号: UCC28070
您好、
我们观察到、Vsense 电压降至 2.8V、但 Vao 限制为 1.4V(而不是 4 或 5V 饱和)。 VAO 连接到正常类型 2 EA (RC 和 C)。 IC UCC28070 是否可以在内部限制 VAO 电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Harey:
您能否检查系统中 VREF 是否为 6V?
此外、请尝试使用具有 100uA CC 钳位的限流源表来检查内部齐纳二极管特性。 理想情况 下、电压环路饱和应在 VAO 上产生 5V 钳位条件。
如果齐纳二极管和 VREF 正常、请尝试通过外部源表来模拟 VSENSE、看看 VAO 是否饱和至 5V?
另外、当您表示其饱和至 1.4V 时、您能否在此事件中共享输出电压、VAO、IMO、IL 波形。
此致、
Pritam