This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:原理图审阅

Guru**** 2768865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1600279/tps543c20a-schematics-review

器件型号: TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20

您好、

我们计划在我们的设计中使用 TPS543C20、以便在并联配置中从 5V 生成 0.9V 电压。
输出电流为 70A。

我在这里附上了原理图

e2e.ti.com/.../2625.TPS543C20A.pdf
如果没有问题、请告诉我。

请帮助我解决以下问题。

  1. 我是否必须分别启用主器件和从器件? 或者、我可以将从器件使能引脚悬空吗?
  2. 是否将从器件的 VSEL 引脚悬空? 还是需要连接电阻器?

此致、
Mohamed Shafeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    当 EN 保持悬空时、它将在内部上拉至 BP、以便可以保持悬空

    2.请为两个器件连接 VSEL 电阻器

    此致、

    Britton