Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20、
您好、
我们计划在我们的设计中使用 TPS543C20、以便在并联配置中从 5V 生成 0.9V 电压。
输出电流为 70A。
我在这里附上了原理图
e2e.ti.com/.../2625.TPS543C20A.pdf
如果没有问题、请告诉我。
请帮助我解决以下问题。
- 我是否必须分别启用主器件和从器件? 或者、我可以将从器件使能引脚悬空吗?
- 是否将从器件的 VSEL 引脚悬空? 还是需要连接电阻器?
此致、
Mohamed Shafeq