This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320U:LGPO "在延迟期间忽略输入"选项无法正常工作

Guru**** 2814785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605087/ucd90320u-lgpo-ignore-inputs-during-delay-option-not-working-properly

器件型号: UCD90320U
Thread 中讨论的其他器件: UCD90320

您好:

我设置了一个只有一个输入的简单 LGPO。

此 LGPO 的延迟选项设置如下:

  • 96ms
  • 断言时的延迟:是
  • 取消置位时的延迟:是
  • 延迟期间忽略输入:否  

因此、通常当输入在延迟期间发生变化时、LGPO 不会置为有效。 在延迟期间、输入必须保持稳定才能将 LGPO 置为有效。

但在这里、我遇到了一个 UCD90320U 行为并非如此的情况。

在特定的持续时间内、输入 (Transp_N) 变为高电平并持续低电平至少 6ms、持续时间足够长、UCD90320U 能够识别输入的新状态。

你能解释一下吗?

下面是一些示波器屏幕截图和配置屏幕截图。

 

image8266.png

image5421.png

image5032.png

谢谢、

此致、

Julien Joly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否计划在延迟期间使用内孔输入、因为未选中该选项?

    您是否预计器件会收到此类噪声 GPI 输入?

    我们预计也不会使用这样的快速切换噪声器件、而是具有几个干扰输入的非常稳定的切换噪声器件。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不检查 IGNORE 输入延迟。

    我在 GPI 上出现的噪声不是预期噪声、但在某些情况下可能会发生。

    在此配置下、 UCD90320U 的行为应如下所示、但我测得了不同的行为。  

    cf : slvuaw9c - UCD90320 序列发生器和系统健康状况控制器 PMBus 命令 Reference.pdf

    我期望 UCD90320U 具有足够的稳健性、能够处理其 GPI 上的一些噪声、但显然看起来并非如此。

    因此、我必须添加一些滤波元件以使输入保持稳定。

    您是否确认?

    谢谢、

    此致、

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果有一些此类噪声 GPI、建议使用一些去抖电路  

    此致

    颐和