This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:tps562242 启用输入电流数据

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603830/tps562242-tps562242-enable-input-current-data

器件型号: TPS562242

尊敬的团队:

我的客户使用 TPS562242、想知道如何确定 UVLO 电阻。 我在数据表中看不到启用输入电流数据。  

您能否提供数据和计算公式?

image.png

我看到我们的其他器件在数据表中包含此信息。

示例 1:  

 image.png

 

 

示例 2:  

image.png

 

非常感谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我们将检查并重新开始测试。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    用于计算 R4 和 R5 的 PFA 公式、

    在此处、IP = 1.6uA、IH = 2uA。

    V_EN、r = 1.17V 且 V_EN、f = 1V。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Usha、

    明白了、非常感谢您的确认。  

    此致、

    Yang