This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:输出电流容量

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1605890/tps65131-q1-output-current-capacity

器件型号: TPS65131-Q1
主题: TPS65131 中讨论的其他器件

您好的团队、

我很困惑、TPS65131 的输出电流在 Q100 和目录版本之间有所不同、如下所示。 我想知道 TPS65131-Q1 的输出电流容量是多少、以及如何将其配置为每个通道超过 250mA?

image.pngimage.png 

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    这是典型输出电流、可以根据输入电压、输出电压、升压开关电流限制和效率来计算最大输出电流。

    客户可以参考 TPS65131-Q1 数据表图 6-1 和图 6-2、以获得不同输出电压下的理论最大输出电流。

    BR

    Patrick