This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UC3875DWP 迁移到 UCC28951

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UC3875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1603040/ucc28951-uc3875dwp-migration-to-ucc28951

器件型号: UCC28951
主题中讨论的其他器件: UC3875

您好:

我正在研究一种使用过时的 UC3875DWP(相移全桥控制器)迁移到建议的替代 UCC28951PWR 的设计。

此应用在电桥输出端(而不是数据表中的 DC/DC PSU 应用)将 LC 谐振电路驱动至大约 27kHz 的脉冲。

是否可以安排联系 TI 应用工程师以初步讨论新器件的适用性?

非常感谢、

Julian

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    您能否请分享您正在 研究 的设计、或者提供原理图或方框图来突出您的设计规格和要求? 这将帮助我们更好地评估和讨论 UC3875 的合适替代方案。 UCC28951 的建议最小工作频率为 50kHz、这可能不适合在 27kHz 的频率下驱动 LC 谐振电路。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    非常感谢您的回复、本设计遵循保密协议、因此我只能提供基本的方框图。

    电桥输出 (ABCD) 驱动频率约为 27kHz 的 LC 谐振电路。

    从数据表 6.2 功能方框图和引脚说明我的理解是:-

    -逻辑块生成桥相位

    -如果 COMP 被用作输入,则 PWM 比较器从直接输入或从误差放大器输出启用/禁用 PWM 脉冲

    - RT 产生振荡器频率,使用值 230k 欧姆到 Vref 应该创建一个 27kHz 信号作为一个跟随者根据 fsw 公式

    我假设 50kHz 是建议的最小值、而不是实际的可能的最小值?

    我接受此假设、只要振荡器以所需频率 (27kHz) 运行、然后将 COMP 驱动为高电平将产生 PWM(接近 100%占空比)、而将 COMP 驱动为低电平将停止生成 PWM 脉冲(接近 0%占空比)。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    是的、建议仅基于内部时序电路限制使用频率。 但是、如果通过向 SYNC 引脚施加 54kHz 的外部信号来在跟随者模式下运行、则可在 27kHz 频率下运行(如数据表中针对跟随者模式讨论的时序图所示)。  

    如需初步讨论、请联系我们的现场应用工程师 、以评估 新器件的适用性。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anil、

    您能告诉我一个 FAE 吗?

    我 在网站上找不到任何 FAE 联系信息。

    非常感谢、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    获得信息后、我会告诉您。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian:

    我已向您发送朋友请求。 请接受、以便我可以通过私人聊天分享详细信息。

    此致、

    Anil